This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:选择 MLCC 尺寸以降低纹波和噪声

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790775/tps563200-selection-of-the-mlcc-sizes-for-ripple-and-noise-reductions

器件型号:TPS563200

尊敬的 TI 专家:

我研究了几篇关于阻尼脉动电容器选择的文章、但不了解在选择平滑电容器时什么是重要参数。

我无法理解以下内容:

1、ESL 和 ESR 更小或电容值更高是否会更好地影响纹波平滑? 也就是说、对于平滑脉动而言、什么更好呢? 带壳体0402 (1005)或1206 (3216)的冷凝器? 根据同事的文章、ESL 和 ESR 会随电容器大小减小。  https://training.ti.com/capacitor-selection-high-frequency-ripple

2、TPS563200DDCT 等的临界值或阈值(最好不要针对该值) ESR 是多少?

如果安装了多个电容器、例如3个电容器、每个电容器具有30m Ω ESR。 这3个电容器的最终 ESR 是多少? (30/3 = 10m Ω?)

VST  和 SW 端子之间连接的0.1uF 电容器的大小应该是多少。  为什么这里是这样的尺寸?

该 规范还规定在稳压器输入端过滤电容器。 我知道我们讨论的是0.1uF 类型的滤波电容器。 噪声滤波器的尺寸应该是多少?为什么?

6. 在稳压器的 VOUT 网络的末端安装滤波电容器是否合理,例如0.1uF? 还是旁路仅在耗电元件的引脚附近有用?

 

我知道 TPS563200DDCT 的规格涉及尺寸为1206 (3216)的平滑电容器、我想了解为何选择该尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    1、ESL 和 ESR 更小或电容值更高是否会更好地影响纹波平滑? 也就是说、对于平滑脉动而言、什么更好呢? 带壳体0402 (1005)或1206 (3216)的冷凝器? 根据同事的文章、ESL 和 ESR 会随电容器大小减小。 training.ti.com/capacitor-selection-high-frequency-ripple

    它取决于您想要平滑的纹波类型。 对于低频或开关频率纹波、大值大容量电容器将有所帮助。 对于更高频率的噪声、小值小尺寸陶瓷电容器将有所帮助。 低 ESL 和 ESR 意味着在高频时具有更高的自谐振频率和更低的阻抗。 这就是使用小尺寸陶瓷来滤除高频噪声的原因。

    2、TPS563200DDCT 等的临界值或阈值(最好不要针对该值) ESR 是多少?

    TPS563200是一款 DCAP2器件。 它具有内部纹波注入电路、因此无需输出电容 ESR 产生外部 Vout 纹波。 因此、输出电容器不需要 ESR。

    如果安装了多个电容器、例如3个电容器、每个电容器具有30m Ω ESR。 这3个电容器的最终 ESR 是多少? (30/3 = 10m Ω?)

    具体取决于每个电容的大小。 如果每个电容的值相同、则 ESR 等效值为10m Ω。 否则、您将需要使用每个电容器的阻抗来进行并联计算。 计算的一种智能方法是将串联模型更改为并联模型、并计算并联电容和电阻。 请参阅
    www.electronicdesign.com/.../determine-equivalent-esr-ripple-voltage-and-currents-unequal-capacitors-parallel

    VST 和 SW 端子之间连接的0.1uF 电容器的大小应该是多少。 为什么这里是这样的尺寸?

    高于10V 0603或0402。 小尺寸、高成本和足够大的电容

    该规范还规定在稳压器输入端过滤电容器。 我知道我们讨论的是0.1uF 类型的滤波电容器。 噪声滤波器的尺寸应该是多少?为什么?

    0603总的来说不错。 问题1中解释的原因

    6.在稳压器的 VOUT 网络的末端安装滤波电容器是否合理,例如0.1uF? 还是旁路仅在耗电元件的引脚附近有用?

    输出电压和耗电端都应具有该滤波电容器。 噪声可能来自电感器、输出电容器和 PCB 布线的随机值。 最好将滤波器放置在需要注意纹波和 EMI 的位置。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。

    1.接受。
    问题是我恐怕要使用聚合物电容器。 与您在本主题 e2e.ti.com/.../779113中的答案#3相关。 您说使用它们会增加脉动。 如何了解 ESR 值​​为15m Ω(3 x SP-CAP (22uF - 45m Ω)时的脉动是多么严重? 我使用公式从公式3 www.ti.com/.../slva874.pdf 进行计算。 我不理解该值应在"公式5和6"中替换为参数"J"。 对此参数及其含义未作任何说明-请解释。 我在计算中使用了 j = 3 (我怀疑1毫米处的电流密度(A)意味着什么)。

    请检查我的计算结果。
    我的 vars:
    Vin = 12V
    Vout = 5V
    Fsw = 650kHz
    L1 = 3.3uH

    IRIPPLE =(5 /(12 * 650000))*((12 - 5)/(3、3 * 0、000001))= 1、35975135975135975135975597513597513597559135975597514

    Z1 (FSW、j)= 0、045 +(1 /(6、28318530718 * 0、000022 * 650000 * 3)+ 6、28318530718 *(5 * 0、00000001)* 650000 * 3 = 0、05483601110787776948967448538787
    Z2 (FSW、j)= 0、045 +(1 /(6、28318530718 * 0、000022 * 650000 * 3)+ 6、28318530718 *(5 * 0、00000001)* 650000 * 3 = 0、05483601110787776948967448538787
    Z3 (FSW、j)= 0、045 +(1 /(6、28318530718 * 0、000022 * 650000 * 3)+ 6、28318530718 *(5 * 0、00000001)* 650000 * 3 = 0、05483601110787776948967448538787

    Zout_eq (FSW)=((1 / 0、054)+(1 / 0、054)+(1 / 0、054)))^(0 - 1)= 0、018

    VPP = IRIPPLE * Zout_eq (FSW)= 1、359 * 0、018 = 0、024462 (24mV)

    新问题:
    a.我的计算结果是否正确?
    b.该规格指示输出脉动为20mV。 这是否会对转换器工作流程的稳定性/性能产生负面影响?
    c.为什么"公式7"示例不包含表达式的第二部分? (2Pi * ESL3 * Fsw * j)。 因为 MLCC 电容器具有最小的 ESL 参数? (因此它不计算在内)? 还是因为计算中不应采用最后一个电容器的 ESL 值? 还是仅仅是文档错误?
    d.我是否正确地认为更高的 ESL 值会导致更多纹波?
    e.问题 Q3中的 ESR 方案是否适用。 与 ESL 参数的关系? 说明:3个容量相同的电容器时、ESL 是否也会以 ESR 3倍的速度降低? 或者没有常见的 ESL、例如在 ESR 为10m Ω 的情况下。

    3.接受。
    4.接受。
    5.接受。
    6.接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    a.我的计算结果是否正确?

    我认为您应该使用公式来计算 Z1、Z2和 Z3、但我认为使用 Zout_eq (Fsw)来计算 Vpp 是不正确的。 请参阅以下链接文件第11页、并使用 Excel 工具进行计算
    training.ti.com/.../Not 创建所有稳压器均等于-电容和 Noise.pptx

    b.该规格指示输出脉动为20mV。 这是否会对转换器工作流程的稳定性/性能产生负面影响?



    c.为什么"公式7"示例不包含表达式的第二部分? (2Pi * ESL3 * Fsw * j)。 因为 MLCC 电容器具有最小的 ESL 参数? (因此它不计算在内)? 还是因为计算中不应采用最后一个电容器的 ESL 值? 还是仅仅是文档错误?

    ESL 非常小、不能忽略

    d.我是否正确地认为更高的 ESL 值会导致更多纹波?

    它将导致高频噪声、从而增加纹波。

    e.问题 Q3中的 ESR 方案是否适用。 与 ESL 参数的关系? 说明:3个容量相同的电容器时、ESL 是否也会以 ESR 3倍的速度降低? 或者没有常见的 ESL、例如在 ESR 为10m Ω 的情况下。

    是的、如果三个电容器相同、它也适用于 ESR。