尊敬的 TI 专家:
我研究了几篇关于阻尼脉动电容器选择的文章、但不了解在选择平滑电容器时什么是重要参数。
我无法理解以下内容:
1、ESL 和 ESR 更小或电容值更高是否会更好地影响纹波平滑? 也就是说、对于平滑脉动而言、什么更好呢? 带壳体0402 (1005)或1206 (3216)的冷凝器? 根据同事的文章、ESL 和 ESR 会随电容器大小减小。 https://training.ti.com/capacitor-selection-high-frequency-ripple
2、TPS563200DDCT 等的临界值或阈值(最好不要针对该值) ESR 是多少?
如果安装了多个电容器、例如3个电容器、每个电容器具有30m Ω ESR。 这3个电容器的最终 ESR 是多少? (30/3 = 10m Ω?)
VST 和 SW 端子之间连接的0.1uF 电容器的大小应该是多少。 为什么这里是这样的尺寸?
该 规范还规定在稳压器输入端过滤电容器。 我知道我们讨论的是0.1uF 类型的滤波电容器。 噪声滤波器的尺寸应该是多少?为什么?
6. 在稳压器的 VOUT 网络的末端安装滤波电容器是否合理,例如0.1uF? 还是旁路仅在耗电元件的引脚附近有用?
我知道 TPS563200DDCT 的规格涉及尺寸为1206 (3216)的平滑电容器、我想了解为何选择该尺寸。