This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:在低温下、观察几秒钟的纹波启动

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788946/tps54340-observe-several-seconds-ripple-start-up-under-low-temperature

器件型号:TPS54340

大家好、

1、直流/直流输入电压为9.1v、负载为2.6A、tps54340可在低温-20°C 下正常工作、但负载超过2.8A 时、输出电压将发生抖动、无法正常启动、几秒钟后将正常工作。

但是在正常温度和+55 C 时、DC-DC 的输入电压大约为9.1v、3.5A 负载 tps54340 可以正常工作。

输出端口上添加了两个100uF 钽电容器、但问题仍然存在。

请您帮助分析原因并提出改进建议吗?

图1洗发液

图2输出电压

图3纹波、绿色 EN、蓝色:升压、红色 SW 处的波形

图4纹波停止后的波形、黄色输出、绿色 EN、蓝色:升压、红色 SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加概览波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    在较高的输入电压(即12V 左右)下,您是否会看到同样的问题?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    在数据表中、与输出相关的最小输入电压、计算值为8.5V。 但在测试 中、tps54340 的纹波将低于9.1v、为什么输入电压高于数据表的最小输入电压时会出现纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    由于使能电压较低,设备似乎已关机。 您能否浮动使能引脚并重新执行此测试。

    ----阿姆布雷什