请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340 大家好、
1、直流/直流输入电压为9.1v、负载为2.6A、tps54340可在低温-20°C 下正常工作、但负载超过2.8A 时、输出电压将发生抖动、无法正常启动、几秒钟后将正常工作。
但是在正常温度和+55 C 时、DC-DC 的输入电压大约为9.1v、3.5A 负载 tps54340 可以正常工作。
输出端口上添加了两个100uF 钽电容器、但问题仍然存在。
请您帮助分析原因并提出改进建议吗?
图1洗发液
图2输出电压
图3纹波、绿色 EN、蓝色:升压、红色 SW 处的波形
图4纹波停止后的波形、黄色输出、绿色 EN、蓝色:升压、红色 SW