This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:1 uF 电容器是否可用于 CNR/ss

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790284/tps7a33-can-a-1-uf-capacitor-be-used-for-the-cnr-ss

器件型号:TPS7A33

我使用的是 TPS7A33、对 NR/SS 电容器有一些问题:

  • 所需引脚 NR/SS 处的电容器是什么? 数据表中的信息不一致。
  • 对于1uF 版本、TI 是否有关于可用功能/稳定性的声明?
  • TI 能否为 NR/SS 上的电容器提供更详细的规格?
  • TI 是否推荐此电容器的特殊供应商?
  • TI 是否从其他客户报告过与电压稳定性相关的问题、这些问题与使用过的电容器的可靠性有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 所需引脚 NR/SS 处的电容器是什么? 数据表中的信息不一致。

    LDO 的功能不需要 NR/SS 电容器。 建议使用这些滤波器来实现噪声滤波和更好的交流性能。 它还可用于控制可编程软启动。

    • 对于1uF 版本、TI 是否有关于可用功能/稳定性的声明?

    无需 NR/SS 电容器即可实现稳定性。

    • TI 能否为 NR/SS 上的电容器提供更详细的规格?

    • TI 是否推荐此电容器的特殊供应商?

    我们不建议电容器供应商允许客户灵活地为其应用选择自己的电容器。 如果您确实需要参考材料选择、可以参阅本器件评估板手册中的表1。  

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu602/slvu602.pdf

    • TI 是否从其他客户报告过与电压稳定性相关的问题、这些问题与使用过的电容器的可靠性有关?

    器件功能的稳定性不需要 NR/SS。 我们尚未收到任何与使用 NR/SS 引脚相关的报告问题。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我们很高兴听到 C-NR 不会对稳定性产生任何影响、但我们遇到了 X5R 电容1uF/10V 过热问题。 该器件的隔离电阻确实存在变化、Vout 确实发生了变化。  当我们测量电压时、电容器和基准电压 电压与隔离电阻之间的关系、我们看到了一些重大变化、 这就是我询问 TI 是否会对 NR 电容提供任何建议的原因。

    由于数据表中也有一些电容值不一致、我认为 TI 可能经历过类似的行为。   为什么 TI 将值从1uF 更改为10nF?

    期待您的反馈。

    此致、Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertram、

    添加的 NR 电容构成了一个低通滤波器、此滤波器主要在由误差放大器增益前滤除基准噪声、从而减少器件本底噪声。 该电容器对低频信号的影响很小、无法更改直流电平的基准电压。 如果您确实看到基准电压发生了变化并且 Vout 电压发生了漂移、则可能表示电容器在低频时具有低 ESR、原因是泄漏电流过高或损坏、或者器件的 NR/SS 引脚损坏。 观察到损坏时、您是否能够以一定的频率测量电容器的 ESR?

    我仔细检查了数据表中关于 CNR/ss 更改的修订列表的原因。 这是进行更改的图。 如您所见、这是一个图、显示了具有 CNR/s 的器件的软启动功能 该图显然具有10ms 左右的启动时间、这表明 CSS 应为10nF 而不是1uF。 使用该公式、对于1uF CSS、启动时间应该要慢得多。  

    此致、  
    Jason Song