This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, BOOST-PSEMTHR-007, TPS23880EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790495/tps23880-tps23880-questions

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007

尊敬的所有人:

 TPS23880有以下问题、请帮助检查、谢谢您!

1.如果不进行单回声控制、4线对模式下的功率能否达到90W? 如果需要硬件配置? 如何配置?

2.是否可以在单端口 BT 标准中自动识别 AF/AT PD?

3.如果在需要支持30W 且2线对模式下不能超过30W 时需要软配置? 如果需要硬件配置? 如何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小威

    请在线查看我的初始回答以及推荐的配套资料。 如果您有其他问题需要跟进、请告知我们。 我甚至可以让您联系当地 TI FAE、进行普通话当地培训。

    1.如果不进行单回声控制、4线对模式下的功率能否达到90W? 如果需要硬件配置? 如何配置?

    答:是的、电源的最大功率为90W。 有关我们推荐的硬件设计,请查看我们的 EVM 设计,网址 为 www.ti.com/.../tps23880evm-008 。 我们提供了 EVM 用户指南(www.ti.com/.../slvub84) 、其中包括原理图和 BOM。 还提供光绘设计文件。

    2.是否可以在单端口 BT 标准中自动识别 AF/AT PD?

    答:是的。 IEEE802.3bt 标准向后兼容并可与 IEEE802.3af 和 IEEE802.3at PD 控制器互操作。 要了解有关 IEEE802.3bt 标准本身的更多信息,请查看我们的.bt 标准培训门户,该门户位于以下位置--> training.ti.com/power-over-ethernet-getting-started-new-standard 。 该门户包含许多有用的视频和由我们的设计经理和 IEEE802bt 标准评论编辑器 David Abramson 共同编写的优秀白皮书。 该白皮书的直接链接是 ethernetalliance.org/.../WP_EA_Overview8023bt_FINAL.pdf

    3.如果在需要支持30W 且2线对模式下不能超过30W 时需要软配置? 如果需要硬件配置? 如何配置?

    答:我建议您观看此视频,以了解有关正确检测和分类的更多信息--> training.ti.com/ieee8023bt-ti-pse-new-features 。 本视频开始重点介绍7:30标记周围的分类。 简而言之、分类由硬件解决方案中的电阻器值决定。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持和推广、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    除了托马斯的评论之外,我还需要你澄清这些问题。

    1.如果不进行单回声控制、4线对模式下的功率能否达到90W? 如果需要硬件配置? 如何配置?

    "不单芯片控制"是什么意思? 我们将 TPS23880EVM-008和 BOOST-PSEMTHR-007作为硬件设计 的参考、并将用于软件控制的 MSP430参考代码作为参考。  

    3.如果在需要支持30W 且2线对模式下不能超过30W 时需要软配置? 如果需要硬件配置? 如何配置?

    您可以在寄存器0x29中配置功率分配。

    谢谢。

    一分钱