请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880 主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007、
尊敬的所有人:
TPS23880有以下问题、请帮助检查、谢谢您!
1.如果不进行单回声控制、4线对模式下的功率能否达到90W? 如果需要硬件配置? 如何配置?
2.是否可以在单端口 BT 标准中自动识别 AF/AT PD?
3.如果在需要支持30W 且2线对模式下不能超过30W 时需要软配置? 如果需要硬件配置? 如何配置?