This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:原理图和电阻器值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790850/bq51050b-schematic-and-resistor-values

器件型号:BQ51050B

你好!

这是我 的 bq51050B 原理图。

请查看我的原理图!!

我不使用 LED 来查看它是否正在充电。 我使用 LCD 屏幕。

我不使用温度传感器和项。

我希望最大充电电流为500mA。

 

问题与 EN2引脚连接有关。 我希望它始终处于高电平、因为我没有有线电源。

在其评估板(BQ51050BEVM-764)中、EN2连接到 RECT、但连接到 RECT 的组件现在不同。

可以使用 R16 (1.5K 欧姆)吗?  BQ51050BEVM-764在 RECT 线路中使用1K。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    查看以下原理图:
    1) TS 引脚-- 10k 总电阻接地是安全条件。 如果未使用、则为 R3安装10k 值。
    2) EN2和 AD --禁用有线电源接地 AD 和 EN2。
    3) 术语--建议设置为10%,2.4k
    4) ILIM 和 FOD --充电电流设置为大约525mA。 值在这两者之间拆分--看起来不错。
    5) 线圈调优-- C15、C19和 C11将通过 RX 线圈调谐到100kHz