Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 你好!
这是我 的 bq51050B 原理图。
请查看我的原理图!!
我不使用 LED 来查看它是否正在充电。 我使用 LCD 屏幕。
我不使用温度传感器和项。
我希望最大充电电流为500mA。
问题与 EN2引脚连接有关。 我希望它始终处于高电平、因为我没有有线电源。
在其评估板(BQ51050BEVM-764)中、EN2连接到 RECT、但连接到 RECT 的组件现在不同。
可以使用 R16 (1.5K 欧姆)吗? BQ51050BEVM-764在 RECT 线路中使用1K。