Other Parts Discussed in Thread: SG2524
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SG2524 您好!
我正在设计一个简单的100W (30V 输入和50V 输出)降压转换器、我在其中使用 了 sg2524稳压器、我有 一些关于转换器高侧 MOSFET 的问题...
我是否需要添加驱动电路或 PWM 稳压器就足够 了?
此稳压器是否支持折源驱动、或者我需要添加高侧栅极驱动机制?
我的最后一个问题是关于隔离、如何将该稳压器与电源电路隔离?
感谢你的帮助。
N.EN-NACIRY、
HP 硬件工程师
此致。