This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG2524:降压转换器驱动

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SG2524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790769/sg2524-buck-converter-driving

器件型号:SG2524

您好!

我正在设计一个简单的100W (30V 输入和50V 输出)降压转换器、我在其中使用 了 sg2524稳压器、我有 一些关于转换器高侧 MOSFET 的问题...

我是否需要添加驱动电路或 PWM 稳压器就足够  了?

此稳压器是否支持折源驱动、或者我需要添加高侧栅极驱动机制?

我的最后一个问题是关于隔离、如何将该稳压器与电源电路隔离?  

感谢你的帮助。

N.EN-NACIRY、

HP 硬件工程师

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 SG2524内部没有集成驱动器、因此需要外部驱动器。
    SG2524专为单端或推挽应用而设计、这些应用不包含高侧驱动器。 源极不应悬空。 您可以在数据表中的典型应用中参阅驱动器。
    我不清楚您要求如何将器件与 PSU 隔离、该器件位于初级侧、可用于隔离式拓扑。

    此致、
    Teng