This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:我们希望使用 I2C 来控制插槽上电、TPS2363 SMBus 是否可以支持该功能?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790788/tps2363-we-want-to-use-i2c-to-control-slot-power-up-whether-the-tps2363-smbus-can-support-the-function

器件型号:TPS2363

大家好、

我们希望使用 I2C 来控制插槽上电、TPS2363 SMBus 是否可以支持该功能? 如果是、您是否对如何实现该目标有一些建议? 谢谢。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果要使用 SMBus 控制插槽的开/关、则只需在 SMBus 模式下操作器件。

    为了 使用 SMBus 控制插槽的上电、您需要向 CNTRL A 和 CNTRL B 寄存器写入适当的命令。 请按照以下说明操作。 您可以在数据表 PG 29和30中找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    那么解决方案是好的、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、TPS2363可通过 SMBus 命令打开/关闭。 这是"解决方案好、对吧?"的意思吗? ?