This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520次级高侧波形异常、

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788904/ucc21520-ucc21520-secondary-high-side-waveform-was-abnormal

器件型号:UCC21520

尊敬的:

目前、我们使用 UCC21520来驱动 MOS、我们发现 次级侧的高侧波形 异常、但低侧正常。

测量点如下图 所示,我们将:C17 10uF 更改为1uF,  AR14和 AR10 将100ohn 更改为26ohm,原理图作为附加的 MOS 工作表 文件,但没有帮助。

测量波形:

另外、我们尝试 断开 MOSFET 的连接(附件:MOS 表原理图)、波形是正常的。

黄色:次级高侧

绿色: 初级 高侧

栅极驱动器原理图:

e2e.ti.com/.../gate-driver-sheet.pdf

MOS 表原理图:

e2e.ti.com/.../MOS-sheet.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    如何测量波形中的高侧栅源电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助您回答您的问题。

    首先、您能否确认您的总栅极电荷? 我提出的原因是 Cboot 的值取决于该负载、并且其大小应至少为栅极电容的10倍、以便 C17 (Cboot)能够在不耗尽的情况下为高侧栅极提供足够的偏置。

    此外、您的旁路电容 C114看起来仅为1uF。 我们通常建议将此电容器的大小至少为自举电容器的10倍、以便为引导电容器提供足够的电荷。 我注意到您使用的 C38为10uF、而不是 C14。 如果估算的 C17为1uF、则也应相应地调整 C14的大小。

    9.2.2.6.2节选择 VDDA (自举)电容器在数据表中对此进行了进一步讨论。

    您的低侧波形看起来正常、您的 VDDA-VSSA 波形是什么样的? 使用差分探头、请使用与先前共享波形相同的时序标度缩小和放大版本进行捕获。

    谢谢。

    此致、

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我们暂时没有收到您的消息、因此我们假设您已经解决了问题。

    如果可能、您能否发布解决方法、以便论坛中的其他人可以看到?

    如果您仍有其他问题、请告知我们、我们将与您一起解决这些问题。

    谢谢、此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、栅极驱动器支持团队


    感谢您、我们尝试移除 C4和 C110将会正常。

    此致、

    劳伦斯。