请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 主题中讨论的其他器件:BQ25601、
大家好、
由于 STAT 引脚是漏极开路、BQ25601的 STAT 引脚的最大输入电压是多少? 客户尝试了12V 电压、有些芯片无法正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
感谢您提供这些信息。
STAT 引脚的绝对最大电压范围 为 -0.3V 至 7V、因此、您 的客户 需要使用不同的上拉电压轨。 此外、 绝对最大灌电流 额定值 为6mA、因此您的客户还需要确保其不违反此条件。
kΩ、数据表中的典型应用图在 SYS 和 STAT 之间使用了一个二极管和一个2.2k Ω 电阻器。 由于 SYS 介于3.5V 至4.6V 之间、灌电流大约为2mA、低于6mA 限制。 该上拉网络是可接受的、因为 SYS < 7V 且灌电流< 6mA。
此致、
Angelo