This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:STAT 引脚上的最大输入电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789293/bq25606-max-input-voltage-on-stat-pin

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ25601

大家好、

由于 STAT 引脚是漏极开路、BQ25601的 STAT 引脚的最大输入电压是多少?  客户尝试了12V 电压、有些芯片无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、拼写错误、我想知道 BQ25606 STAT 引脚的最大输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    建议将 SYS 或 REGN 用于 STAT 的上拉电源轨。 您的客户是否有理由改用更高的电压?

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    客户使用旧布局、其中 STAT 连接至5V 输入。 然后、客户想要尝试9V 输入、以便检查他们是否需要修改 PCB 布局。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供这些信息。

    STAT 引脚的绝对最大电压范围 为 -0.3V 至 7V、因此、您 的客户 需要使用不同的上拉电压轨。 此外、 绝对最大灌电流 额定值 为6mA、因此您的客户还需要确保其不违反此条件。

    kΩ、数据表中的典型应用图在 SYS 和 STAT 之间使用了一个二极管和一个2.2k Ω 电阻器。 由于 SYS 介于3.5V 至4.6V 之间、灌电流大约为2mA、低于6mA 限制。 该上拉网络是可接受的、因为 SYS < 7V 且灌电流< 6mA。

    此致、

    Angelo