This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:FB 引脚在整个温度范围内的容差

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790294/tps63036-tolerance-of-fb-pin-over-temperature

器件型号:TPS63036

数据表中给出的引脚 FB 上的电压容差仅适用于室温(数据表第3页)。 为了  进行误差分析、我需要知道整个工作温度(-40至85C)范围内的容差(或温度系数)。 你可以帮帮我吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    在第4页的数据表中、您可以找到在推荐的自然通风温度范围内提供的反馈电压、而不仅仅是室温。