尊敬的德克萨斯州:
我将 TPS92512HV 用作 LED 驱动器。 我需要使用12V 至48V 的输入电压。
我需要达到一个从10% Vin 到至少90% Vin (如果可能的话甚至更高)的输出电压。
提供24V 或12V 电压时、它可以使用自举电容器达到占空比的90%、提供48V 电压时、I 至少可以达到占空比的87%。
由于我知道我接近最大占空比的边界、因此我提供了比 Vin 高8V 的可选电源。
但连接该电压时会发生奇怪的情况。
即使 Pdim 关闭且开关未切换、输出电压也不会变为0V、并且连接到输出端的 LED 保持开启状态(即使电流较低)。 似乎有一定量的电流可以在 BOOT 引脚和输出之间流过(似乎在 VR < 8V 的情况下有一个更齐纳输出和 VBOOT。 正确吗? 如果是、应向 BOOT 引脚提供的正确电压是多少?) 数据表中报告的情况是、如果提供的电压至少比 Vin 高2V、则可以达到100%的占空比。 我已经看到、在提供外部 Vboot 时、我可以达到将近95%的占空比、这对我来说是可以的、但如果开关关闭、输出不会变为0V。
谢谢、