This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:48V 电源、LED 负载为42V

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788552/tps92512hv-48v-supply-with-led-load-of-42v

器件型号:TPS92512HV

尊敬的德克萨斯州:

我将 TPS92512HV 用作 LED 驱动器。 我需要使用12V 至48V 的输入电压。

我需要达到一个从10% Vin 到至少90% Vin (如果可能的话甚至更高)的输出电压。

提供24V 或12V 电压时、它可以使用自举电容器达到占空比的90%、提供48V 电压时、I 至少可以达到占空比的87%。

由于我知道我接近最大占空比的边界、因此我提供了比 Vin 高8V 的可选电源。

但连接该电压时会发生奇怪的情况。

即使 Pdim 关闭且开关未切换、输出电压也不会变为0V、并且连接到输出端的 LED 保持开启状态(即使电流较低)。 似乎有一定量的电流可以在 BOOT 引脚和输出之间流过(似乎在 VR < 8V 的情况下有一个更齐纳输出和 VBOOT。 正确吗? 如果是、应向 BOOT 引脚提供的正确电压是多少?) 数据表中报告的情况是、如果提供的电压至少比 Vin 高2V、则可以达到100%的占空比。 我已经看到、在提供外部 Vboot 时、我可以达到将近95%的占空比、这对我来说是可以的、但如果开关关闭、输出不会变为0V。

 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、

    您无法从 Vin + 8V 提供启动电压。 首先、Vboot 上的绝对最大值为8V、因此附加启动电压应小于该值。 接下来、当 MOSFET 导通时会发生什么情况? 现在、引导引脚将获得 Vin + 8V、而不仅仅是8V。 这可能是 LED 保持亮起的原因。 额外的电源需要与开关节点 PH 连接、因此 Vboot 是一个低于8V 的恒定电压、该电压源为 BOOT 并通过 PH 返回。 它可能要低一点、但我会添加一个二极管、以便当 MOSFET 导通时、当引导尝试刷新时、引导电流不能返回到添加的电源。 同样、添加的电源只需提供相对于 PH 的引导电流。 此外、如果有用、C3可以是一个更大的值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    问题 A 二极管已经存在(我没有提供完整的原理图)、但问题是有2个开关、通过 第三个开关提供更高的电压、该电压用于创建3.3V 电压来为逻辑供电... 我无法将公共端连接到 PH、因为我有2个 PH 用于2个开关。 我在下面展示了一个更完整的原理图、以便您更好地理解我的意思。

    因此、我认为唯一的解决方案是仅使用自举电容器达到占空比的90%。 我已经制作了一个原型、一个开关可以使用自举电容器达到90%、而另一个开关不能达到90%(LED 闪烁)。 二极管 D1和 D4不存在。 但对于仅与自举电容器一起闪烁的开关、我将电路 D1短路并移除 C3。

    这样、我可以达到一个甚至高于占空比位90%的值、我遇到的问题是、当开关关闭时、电流仍然流向 LED。

    3.3V 用于为逻辑供电、这似乎是一种增加输出电压范围的简单且低成本的方法。 输入电压为48V 时、是否可以达到 LED 上的43-44V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您无法以这种方式提供自举电压、当 PH 电压变为低电平时、源极电压将过高、无法启动(可能是 LED 保持亮起的原因。 我感到惊讶的是、它没有被损坏。 我建议不要添加任何外部电压并降低开关频率、以便关断时间足够长、能够刷新启动电容器。 是的、只要开关频率足够低、输出电压就可以是43-44V。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的。 其中一个是坏的、但我不明白为什么。 我更换了它、但我不确定它是启动电压还是其他电压。 这就是我与您联系的原因。 我将尝试降低频率。

    谢谢、
    克里斯蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过降低频率、我能够稍微提高范围。

    我将更好地测试性能、以查看是否存在其他问题。

    谢谢、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、