This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789781/tps1663-tps1663

器件型号:TPS1663

你(们)好  

请提供 TPS1663故障和 PGOOD 引脚的灌电流(IOL)详细信息。还提供 SHDN 引脚的输入电容详细信息。

此致

Phanindhar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phanindhar、您好!

    我们将查看此查询、并将很快返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phanindhar、您好!

    FLTb 和 PGOOD 引脚可灌入典型值为15mA 的电流。 SHDN 引脚的电容典型值小于5pF。 SHDN 具有内部上拉电阻器、无需外部上拉电阻器。

    如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。