Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63050, TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPS63050、 TPS63802
您好!
我选择 TPS63030作为电池电芯电压的稳压 器、以避免电池电压在低温和大电流输出中变得更低、我们对此表示赞赏。 或更合适的稳压器。
1、电池(Li-SOCI2)供电系统、电池电压典型值为3.6V。 请参阅 下面的电池性能图片。
2、对于负载、最大电流为500mA、典型电源电压为3.6V (3.1V - 4.2V)。
3、其他要求、低静态电流、 高效率和 良好的瞬态响应。
此致、
马大伟