This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:将 Li-SOCI2电池的典型3.6V 电池电压调节为3.6V 电源是否正常?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63050, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789283/tps63030-is-it-good-to-regulate-typical-3-6v-cell-voltage-of-li-soci2-battery-to-3-6v-supply

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件: TPS63050TPS63802

您好!

我选择 TPS63030作为电池电芯电压的稳压  器、以避免电池电压在低温和大电流输出中变得更低、我们对此表示赞赏。 或更合适的稳压器。

1、电池(Li-SOCI2)供电系统、电池电压典型值为3.6V。 请参阅 下面的电池性能图片。

2、对于负载、最大电流为500mA、典型电源电压为3.6V (3.1V - 4.2V)。

3、其他要求、低静态电流、 高效率和 良好的瞬态响应。

此致、

马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma Dawei:

    TPS63030非常适合、您可以查看 TPS63050、因为您能够限制浪涌电流。 据我所知、当负载电流突然增加时、电池电压将显著下降。 TPS63050的最低输入电压高于 TPS63030、因此它取决于您的应用/负载分布 、哪一个更好。

    很抱歉,你所附的图片没有给我们看,因此我的答案有点笼统。

    2、我预计500mA 不是直流电流、而是峰值电流、因为我不希望 Li-SOCl2电池能够提供如此高的电流。

    我们拥有的最低静态电流器件是将于2019年第四季度发布的 TPS63802。 但是、如果您想限制此器件的浪涌电流、则需要外部解决方案、请参阅: http://www.ti.com/lit/pdf/slva553

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ma Dawei:

    当您决定首先查看 TPS63030并要求使用电量监测计时、我将您的请求转发给了合适的人员、并将关闭此主题。 如果您有其他问题、只需向此主题添加帖子、或者如果它已锁定、则启动新主题帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brigitte、

    是的、较低的输入电压范围会更有用、但我将进行测试以评估 TPS63030。

    虽然目前对电量监测计没有任何要求、但我想获得一个解决方案、并了解它可以为我们带来哪些附加功能。

    此致、
    马大伟