This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:故障排除- MOSFET 不能#39;t 关闭

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789516/bq24600-troubleshooting---mosfet-doesn-t-shut-off

器件型号:bq24600

您好!

我使用 BQ24600设计了锂聚合物充电器(6S => 25、2V;3A 充电电流)。 Manly、我采用标准电路。

现在、我进行了第一次测试构建、电路无法正常工作:
FET T1和 T2 (NVD5C668NL)都不切换=>会短路

疑难解答:
1.我删除了 T1和 T2并焊接了新的 T1和 T2 =>同一个问题
2.我删除了 IC1 ( BQ24600 )并将两个( T1和 T2)门与源相连。 因此、它们应关闭。 但也有一个高电流流经两个 FET。

我很困惑... 问题在哪里-有人有想法? 我是否使用了错误的 FET?  NVD5C668NL  

或者我的设计中是否存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    TI 和 T2是 N 个 MOSFET、其体二极管从源极到漏极。 您的原理图显示了正确的方向、但在布局中、T1漏极似乎连接到 PH、源极连接到 VIN、T2漏极连接到 GND、而 T2源极连接到 PH。 有一条通过体二极管从 VIN 到 GND 的直接路径、从而产生短路和巨大电流。 布局中 NFET 的方向应与原理图相对应(正确)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、
    既然您提到了它、我也看到了它。 非常感谢!