Other Parts Discussed in Thread: BQ24600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24600 您好!
我使用 BQ24600设计了锂聚合物充电器(6S => 25、2V;3A 充电电流)。 Manly、我采用标准电路。
现在、我进行了第一次测试构建、电路无法正常工作:
FET T1和 T2 (NVD5C668NL)都不切换=>会短路
疑难解答:
1.我删除了 T1和 T2并焊接了新的 T1和 T2 =>同一个问题
2.我删除了 IC1 ( BQ24600 )并将两个( T1和 T2)门与源相连。 因此、它们应关闭。 但也有一个高电流流经两个 FET。
我很困惑... 问题在哪里-有人有想法? 我是否使用了错误的 FET? NVD5C668NL
或者我的设计中是否存在其他问题?