Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101, TPS61040, LM3478, LM3488, LM5155
主题中讨论的其他器件:TPS7A4101、 TPS61040、 LM3488、 LM5155
尊敬的所有人
我正在设计升压电源、我的要求是+3.3V 输入(范围为3.2至3.4V)、输出电压应为+48.5V、输出电流应为10至50mA。
我找到了不同的部件,应该这样做,我想知道我是否可以使用这些不同的部件阅读一些优点/缺点:
我将在便携式设备中设计此电源、效率和低 IQ 非常重要。
最后的+48V 电压应该是低纹波、因为它专用于为麦克风体模供电、我的计划是使用低噪声 LDO 将直流/直流开关升压48.5V 转换为干净的48V 输出。
我计划在 该最后阶段使用 TPS7A4101。
到目前为止,我在+3.3到+48.5V 的问题上发现了什么:
1) TPS61040,带附加二极管,可达到高于28V 的电压: www.ti.com/.../slua272.pdf
2) 2) LM3478或 LM3488
当使用 Webench 设计器仿真 LM3478或 LM3488时、电路在48V 之前似乎正常工作、一旦我将输出电压设置为48.2V、BOM 成本就会大幅增加。
符合此设计要求的最佳解决方案是什么?
我是否错过了另一个电路?
如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢