This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:+3.3V 至+48.5V @ 50mA:最高效的解决方案

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101, TPS61040, LM3478, LM3488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788478/lm3478-3-3v-to-48-5v-50ma-most-efficient-solution

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:TPS7A4101TPS61040LM3488LM5155

尊敬的所有人
我正在设计升压电源、我的要求是+3.3V 输入(范围为3.2至3.4V)、输出电压应为+48.5V、输出电流应为10至50mA。
我找到了不同的部件,应该这样做,我想知道我是否可以使用这些不同的部件阅读一些优点/缺点:
我将在便携式设备中设计此电源、效率和低 IQ 非常重要。

最后的+48V 电压应该是低纹波、因为它专用于为麦克风体模供电、我的计划是使用低噪声 LDO 将直流/直流开关升压48.5V 转换为干净的48V 输出。
我计划在 该最后阶段使用 TPS7A4101。

到目前为止,我在+3.3到+48.5V 的问题上发现了什么:

1) TPS61040,带附加二极管,可达到高于28V 的电压: www.ti.com/.../slua272.pdf
2) 2) LM3478或 LM3488

当使用 Webench 设计器仿真 LM3478或 LM3488时、电路在48V 之前似乎正常工作、一旦我将输出电压设置为48.2V、BOM 成本就会大幅增加。

符合此设计要求的最佳解决方案是什么?
我是否错过了另一个电路?

如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、

    假设始终以 DCM 运行、LM5155可能更适合该应用。 在 DCM 下运行将允许您选择许多不同的器件、否则这些器件将由于占空比限制而无法执行应用。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett 为您推荐的器件。
    遗憾的是、我无法使用 Webench 对该器件进行仿真、它始终会导致"计算的占空比超过限制"误差。
    我设置如下:
    输入电压范围为3.5至9V (尽管我的实际输入电压为3.3V)
    输出电压= 48.5V
    Iout = 0.05A
    有什么想法为什么?
    在使用该器件更新原理图之前、我想大致了解一下 Vin=3.3V Vout=+48.5V Iout=50mA 时的效率、并大致了解输出端的纹波电压。
    谢谢
    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett
    根据我的要求计算外部组件值时遇到一些困难。
    根据我的理解、电感器应尽可能低、以便在 DCM 模式下运行。
    为了在轻负载(10mA)下实现至少70%的效率、需要尽可能低的开关频率、例如220KHz (希望这不会导致音频频带中的谐波)

    在220Kz 开关频率下、建议的电感器约为10uH、在 XLS 计算表中选择这些值会导致建议的外部斜坡补偿电阻器 RSL 为3K、Rs = 8mR、而设计指南中提到 RSL 应小于1K。

    我应该遵循设计工具建议的3K RSL 电阻、还是应该将其绝对限制为1K?
    限制为1K 会导致峰值电流电感器限制在大约9A、这一点非常重要。

    请提供任何帮助。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    本文应帮助您了解始终以 DCM 运行的升压转换器的设计要求。
    www.ti.com/.../Topic_3_Lynch.pdf

    WEBENCH 不会设计应用、因为我们假设稳压器将以 CCM 模式运行。 在 CCM 下、LM5155将达到最大占空比限值、这就是需要 DCM 以实现较大步进比的原因。 为了处于 DCM 模式、电感应足够小、以确保在输入电压处于最小值且输出电流处于最大值时电流不连续。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett