This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在2个直流电源之间切换

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788674/switching-between-2-dc-power-supply-sources

主题中讨论的其他器件:TPS25942A

大家好、

我们正在寻找解决以下问题的方法。 我们有两个额定电压为12V 的输入源。 一个连接到12V 电池(板载)、另一个连接到肖氏电源(也是12V 直流)。 我们正在寻找一个在这两个源之间切换的电路。 连接岸上电源后、我们希望从系统断开板载12V 电源并反向。 系统的电流消耗 约为5至10安。

对此有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Babak,

    请参阅 TPS25942A。 根据数据表中的图79、它可用于优先级电源多路复用配置。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Rakesh。   是否还有其他具有更高电流的优先电源多路复用 IC? 如果不能、 是否可以使用两个 TPS25942A 来获得更高的电流? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Babak,

    是的、它可以与 e2e.ti.com/.../665577并行

    其他选项是 TPS2474x

    此致、
    Rakesh