Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS25942A大家好、
我们正在寻找解决以下问题的方法。 我们有两个额定电压为12V 的输入源。 一个连接到12V 电池(板载)、另一个连接到肖氏电源(也是12V 直流)。 我们正在寻找一个在这两个源之间切换的电路。 连接岸上电源后、我们希望从系统断开板载12V 电源并反向。 系统的电流消耗 约为5至10安。
对此有什么想法吗?
谢谢