This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2907:电压平衡 IC

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2907, UC3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788909/uc2907-voltage-balancing-ic

器件型号:UC2907
主题中讨论的其他器件: UC3907

你(们)好

假设三个不同的能源中的每一个都有直流/直流转换器。

(直流/直流转换器的目标电压值为12V、并且每个能源的发电量不同(150W、30W、20W))

上述情况有一个问题。

1) 1)虽然所有转换器的输出电压为12V、但我认为由于每个误差范围、输出电压略有不同。 在这种情况下、我只使用一个 SMPS 电源吗?

2) 2)是否有一个可保持三个输出电压平均值恒定的平衡 IC?

3) 3)是否可以使用根据150W 分级、30W 分级、20W 分级的电流?
例如、如果输出电流为20A、150W 转换器的输出电流是否为15A、30W 转换器的输出电流为3A、20W 转换器的输出电流为2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:
    如果您希望在使用三个电源模块的应用中使用 UC2907、那么每个模块必须具有相同的额定功率。
    例如、您的总功率为200W、因此您将需要三个70W 模块。
    这些模块中的每个模块都具有完全相同的电流。
    由于容差和 PCB 走线、每个模块的输出电压略有不同、但 UC2907将强制每个电源模块具有相同的电流。 UC3907和公共 LS 信号执行"平衡"

    此致
    John