Other Parts Discussed in Thread: UC2907, UC3907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2907 主题中讨论的其他器件: UC3907
你(们)好
假设三个不同的能源中的每一个都有直流/直流转换器。
(直流/直流转换器的目标电压值为12V、并且每个能源的发电量不同(150W、30W、20W))
上述情况有一个问题。
1) 1)虽然所有转换器的输出电压为12V、但我认为由于每个误差范围、输出电压略有不同。 在这种情况下、我只使用一个 SMPS 电源吗?
2) 2)是否有一个可保持三个输出电压平均值恒定的平衡 IC?
3) 3)是否可以使用根据150W 分级、30W 分级、20W 分级的电流?
例如、如果输出电流为20A、150W 转换器的输出电流是否为15A、30W 转换器的输出电流为3A、20W 转换器的输出电流为2A?