This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:连接并行控制器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788741/tlc59581-interfacing-with-parallel-controller

器件型号:TLC59581

尊敬的专家:

我正在使用 TLC59581设计 LED 显示模块。 我想将其与接收器卡连接。 我注意到接收器卡的标准输出或最常见的输出是 HUB75、它输出3个并行数据 R G 和 B。我还注意到、在标准 LED 显示模块中、它遵循接收器卡为 R G 和 B 提供并行数据输入。但是、 在 TLC59581中、驱动器通过串行或 SPI 接收数据。 这是否意味着需要一个额外的移位寄存器来将 R G 和 B 的并行输入转换为单个串行数据输入? 谢谢、期待您的回复。

此致、

里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teno:
    是的、你是对的。

    TLC59581无需三条数据线、因为 RGB 数据寄存器为48位。 接收器需要将 RGB 数据整合到一根线中并满足 TLC59581协议的要求。

    此致、
    肖恩。