请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59581 尊敬的专家:
我正在使用 TLC59581设计 LED 显示模块。 我想将其与接收器卡连接。 我注意到接收器卡的标准输出或最常见的输出是 HUB75、它输出3个并行数据 R G 和 B。我还注意到、在标准 LED 显示模块中、它遵循接收器卡为 R G 和 B 提供并行数据输入。但是、 在 TLC59581中、驱动器通过串行或 SPI 接收数据。 这是否意味着需要一个额外的移位寄存器来将 R G 和 B 的并行输入转换为单个串行数据输入? 谢谢、期待您的回复。
此致、
里诺