Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
我们在使用3xNiMH 电池的应用中使用 BQ34110、并正在评估 EOS 确定功能。 我们使用 LSM = 1的主机触发模式。 应用中使用分压器、并配置数据闪存分压器寄存器(0x15A9)。 使用 Voltage()和 Current()函数对应正确的电压和电流。 学习负载为39欧姆。 激活 LEN 引脚并使用 CURRENT()可获得合理的结果。
然而、当执行 EOS 确定来获得一个 RCELL 读数时、结果非常奇怪并且远低于预期。 我们得到的 RCELL 为1949 m Ω、EOSSTATUS1报告的学习开始/结束电压大约为18000mV。
是否可能缺少一些配置来解释这一点? 预期的 RCELL 为~100m Ω、电压应在3800mV 范围内。
大家还想知道在哪里可以找到应该用于根据测量值计算 Rcell 高温系数和低温系数的电子表格。 目前、系数默认为0。
此致、