This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060的栅极引脚存在问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811326/lm5060-issue-with-gate-pin-of-lm5060

器件型号:LM5060

LM5060未打开受控 FET,似乎部件正在进入 VGS 锁定... 将 FET 移到另一个电路、FET 正常工作。  栅极引脚可能会损坏。

VOUT 连接到无刷直流电机控制器板的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    欢迎使用 E2E!

    栅极处的电容是多少?

    您能否共享的测试波形

    1. 启动 期间的 VIN、Vout、GATE、计时器
    2. 启动期间的 VOUT、GATE、计时器、输入电流

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢!  

    栅极处的电容是多少? C20是否已组装?

    您能否共享以下测试波形(而不是启用、电源正常)  

    1. 启动 期间的 VIN、Vout、GATE、计时器
    2. 启动期间的 VOUT、GATE、计时器、输入电流

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天将为您获取波形。 未组装 C20。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../screen_5F00_caps.zip

    附加的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供测试波形。

    它看起来 VGS 故障正在被触发。  

    良好和不良测试条件之间有何差异? FET 是否不同? 对于相同的 FET 器件型号、这是否是可重复的行为? 负载电容是多少?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我同意这似乎是一个 VGS 问题。 测试条件相同... 不同的 LM5060。 FET 是我们移除了坏器件并将其替换为新器件的器件、之后电路运行正常。 当您指可重复... 坏的总是失败的,好的总是会通过。 我们已经构建了超过500个电路板、每个电路板上有5个 LM5060器件。有3个器件的故障方式与屏幕截图中描述的相同。 栅极电容为 13650pF。  没有其他电容。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我是说在所有电路板上是否都看到类似的行为。 您已经回答了您在3块电路板上观察到的情况。

    一个后续问题..

    在这3块电路板上... 如果您使用新的 LM5060更改控制器 LM5060。 他们是否开始工作? 或者您只更换了 FET 以使电路板正常工作?

    谢谢

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们仅在三个板上看到了这一点。

    当我们使用新的 Lm5060更改 Lm5060时、电路板将开始工作。

    未更换其它组件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的。

    这三块电路板在首次电路板启动期间或在任何故障/评估过程 中或在客户现场出现故障?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakes:

    设备在字段中失败... 在3分钟到50小时的任何时间范围内变化。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否分享设计的完整验证报告(涵盖启动、过载、短路测试)以供查看。

    谢谢!

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我只想知道、该设计在现场的实际故障期间具有很强的保护能力。 请帮助分享关键测试的验证结果。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DIstrib_5F00_bootup.rare2e.ti.com/.../Distrib_5F00_max-temp.rare2e.ti.com/.../Distrib_5F00_control_5F00_-signal.rare2e.ti.com/.../DIstrib_5F00_bootup.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Distrib_5F00_output_5F00_rise.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6472.Distrib_5F00_output_5F00_rise.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢。 这些测试看起来与启动、关断时序相关。

    您能否分享过载和短路测试结果、这些是外部 FET 上压力最大的测试。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将努力为您提供图像。 我们看到的故障不在 FET 上(我们已在多个样本上确认了)。 故障发生在 LM5060的栅极引脚上。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DVSR_2D00_10810_5F00_Toggle-PWR_5F00_EN.rar

    请参阅随附的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢。 这些也与启动、关断测试波形相关。

    您能否分享过载和短路测试结果、这些是外部 FET 上压力最大的测试。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我收到了现场工程师的请求。 我正在通过电子邮件进行跟进、因为我想了解有关用例和您的系统的更多详细信息。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只想知道有关此问题的任何更新。 我们也遇到类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们已经为 FA 取了单位,目前正在进行中。

    您能否分享有关您的应用用例、故障症状、原理图等的更多详细信息 我建议打开一个与此帖子相关的新主题、以使讨论保持集中。 谢谢!

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我知道这些器件已抵达 TI -达拉斯进行故障分析。

    我们正在等待结果。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    FA 结果准备就绪后、您当地的 FAE 将通过电子邮件共享。  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们正在通过电子邮件和 FA 进行讨论。 我暂时关闭此线程。

    此致、

    Rakesh