尊敬的先生:
我们的客户设计 了 TPS92691、他们目前尝试使用我们的 EVM 来修改其应用、以便进行早期测试。 目前他们有一些问题。
他们已经尝试在设计中修改 EVM、LED 灯似乎有问题。 您能不能帮助我们检查是否有需要注意的部件? 我们已经修改了零件及其与设计预期 PQ5的关系连接。 请金利迪帮我们解决这个问题。提前感谢
2. PWM 最大占空比
我们注意到 、对于 PWM 最大占空比、只有93%(最大94.7%)。 但是、我们能否 在降压/升压应用中将 TPS92691用于24V 至24V 2.5A LED 驱动器? 请告诉我们
以上问题如有疑问,请随时通知我
谢谢
阿尔茨