This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691 EVM 测试和 PWM 最大占空比

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815257/tps92691-tps92691-evm-testing-and-pwm-max-duty-cycle

器件型号:TPS92691

尊敬的先生:

我们的客户设计 了 TPS92691、他们目前尝试使用我们的 EVM 来修改其应用、以便进行早期测试。 目前他们有一些问题。

他们已经尝试在设计中修改 EVM、LED 灯似乎有问题。 您能不能帮助我们检查是否有需要注意的部件? 我们已经修改了零件及其与设计预期 PQ5的关系连接。 请金利迪帮我们解决这个问题。提前感谢  

  

 2. PWM 最大占空比  

我们注意到 、对于 PWM 最大占空比、只有93%(最大94.7%)。 但是、我们能否  在降压/升压应用中将 TPS92691用于24V 至24V 2.5A LED 驱动器? 请告诉我们

以上问题如有疑问,请随时通知我  

谢谢

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    上面的问题1: 他们看到了什么问题?  您能更具描述性、并让我们了解所发生的情况吗?

    上面的问题2: 您显示的规格仅适用于内部 PWM 比较器和斜率补偿。  您可以在电流为2.5A 时驱动24V 至24V、以实现完全100%的降压/升压配置。   这是高输出功率、对于降压/升压、开关 FET 上的功率耗散可能很高、因此您需要担心。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ()尊敬的先生:  

    以下是有关客户问题的详细描述。  

    他们根据自己的设计修改 EVM (正如我在前一封邮件中提到的)。 使用60W LED 模块,Vout 看起来有点不正常,如下所示(Vout 上有斜坡波形)。 LED 模块作为斜坡波周期打开和关闭。 然后我们将 Vin 降低到22.7V 以下,然后 LED 模块完全导通,但 Vout 仍然类似于下面的波形

    请帮助我们检查是否有任何问题或解决方案缺失。 感谢 advacne

    任何其他问题,请告诉我

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    请使用电流探头、栅极((引脚15)和输出电压对 LED 上的 PWM 输入(引脚4)、电流进行示波器捕获。  一个示波器捕获、其中包含所有信号。  时基应确保我们看到3个 PWM 脉冲并触发 PWM 范围。

    TPS92691是一款电流控制器、因此它是您关心的 LED 上的电流。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    现在、我们可以为 LED 60W 模块加电并点亮。 但是,RD 的设计是24V 到24V@2.5A。 和当前。 我们仅测量23.3V 输出电压。 我们尝试将 OV 调整为更高的设定点,但 Vout 似乎没有帮助(我们在 RD 的另一个设计中使用了相同的 LED 模块,采用 TPS92602。 当我们调整 TPS92602的 OV 引脚设置时、Vout 可高达26V 输出)。 在 advacne 的帮助下、您能给我们一些关于改进 Vout 以匹配其设计(24V 到24V@2.5A)的建议

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    它是一个恒流控制器、因此如果 LED 正向电压为25V、它将驱动至25V。  LED 负载决定输出电压而不是控制器。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:  

    感谢更新、很抱歉稍后回复。 我们知道 LED 电压由  LED 正向电压(电流)决定。 但是、我们在 TPS92691 EVM 上使用相同的 LED 模块、并在使用 TPS92602和 Vout 时使用自己的 LED 灯宽范围内使用不同的 LED 灯、正如我在前一封邮件中的说明、使用  TPS92602的设计可以输出高达25V 的电压、但 TPS92691 EVM 只能输出23.3V 的电压。 RD 询问 LED 电压是否由 LED 模块确定,以及 为什么 TPS92602和 TPS92691设计之间有不同的 LED 电压输出。 这是否可能是因为一个(TPS92602)使用升压结构、另一个(TPS92691)使用降压/升压  结构?

    以上内容、请帮助我们解决 RD 的问题、希望尽快收到您的回复

    谢谢

    阿尔茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    根据您测量输出电压的位置、可能会有所不同。  请测量两个上的电流、以查看它们是否相同。  在相同的电流 和相同的温度下、输出电压应相似。  随着电流的流动、LED 将变热、然后 LED 电压会发生变化。  除此之外、您还必须对硬件进行故障排除、以找出真正的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。  如果您回复、该主题帖将不会关闭、但会重新打开。

    谢谢 Tuan