您好!
我使用的是 UCC28780 Simplis 模型、发现当输入电压低于~130V 时、电路不会运行。
无论负载或 Co 是否显著降低、电路都不会运行。
我不希望数据表中出现这种情况。
模型中是否存在阻止电路运行的硬性限制?
如果是这种情况、是否有办法绕过该限制?
谢谢、
DDM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
多明各
正确、UCC28780可以在较低的输入电压下工作。 绝对最小值略高于 UVLO 导通阈值(最大绝对值为18.2V)、因为启动需要通过耗尽型 FET 来检测开关节点。 我们通常使用25V 至30V 作为最小电压。 话虽如此、UCC28780的运行设计用于更高的输入、例如85-265VAC 的交流输入、因此在此类低电压下的性能将受到限制。
http://www.ti.com/product/UCC28780/toolssoftware 上 UCC28780页面上基于 GaN 和 Si FET 的 SIMPLIS 模型 均设计为在110VDC 至380VDC 的范围内运行。 当我以110VDC 运行基于 Si 的模型(www.ti.com/.../slum643)时、它会运行并按预期提供20V 输出。 我建议您重新下载 SIMPLIS 模型、以确保未更改会干扰您的仿真模型的其他参数。 请注意、默认电路将 UVLO 阈值设置为107VDC、如果您需要以较低的电压运行、我们建议您修改设计以支持所需的输入范围。
此致、
Eric
尊敬的 Eric:
感谢您的反馈。
我的设计与 TI 发布的设计略有不同、但我按照您的电子表格调整了所有值以满足我的要求。
我还使用您建议的相同仿真文件。
我观察到的实际上是一个启动问题。
该装置不会启动@Vin 低于~130-135V。
但是、如果以 Vin=140V 启动、然后 Vin 变为100V、它将按预期进行调节。
到目前为止、我唯一发现的是 VCST 在第一个 PWM 活动时下降、这也许是导致运行终止的原因。
目前、我还不完全了解该 IC 中内置的所有保护功能。
您能告诉我我应该观察到哪些信号吗?
我运行的电路由 IC 生成 VDD、而不是 PRI 偏置 KICK 电路生成 VDD。
谢谢、
多明各
多明各
TI.com 上的 UCC28780 Excel 计算器工具中发现了一些错误。 我们即将使用固定版本对其进行更新、我们预计将在下周内上传。 在 TI.com 上提供更正后的工具后、我将回复此主题、并提供该工具的链接。
UCC28780具有多种故障保护功能、可能会阻止其正常启动。 数据表的第7.4.10节(第30页)对其进行了概述。 我们建议您查看数据表、以查看这些故障响应中是否有任何一个导致您的仿真模型无法运行。 除了数据表、我们目前正在创建应用手册、以帮助解释如何使用 UCC28780调试设计以启动。 我随附了一个指南、您可以使用该指南来帮助确定哪些因素会妨碍您的仿真正常启动。
e2e.ti.com/.../3060.UCC28780-Debug-Guide.pdf
此致、
Eric
多明各
UCC28780 Excel 工具已更正、您识别的错误已解决。 更新的修订版 B 现在位于同一位置。 下面是一个直接链接。
http://www.ti.com/lit/zip/sluc664
此致、
Eric