This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:最小输入电压的硬性限制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809666/ucc28780-hard-limitation-of-minimum-vin

器件型号:UCC28780

您好!

我使用的是 UCC28780 Simplis 模型、发现当输入电压低于~130V 时、电路不会运行。

无论负载或 Co 是否显著降低、电路都不会运行。

我不希望数据表中出现这种情况。

模型中是否存在阻止电路运行的硬性限制?

如果是这种情况、是否有办法绕过该限制?

谢谢、

DDM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多明各

    正确、UCC28780可以在较低的输入电压下工作。  绝对最小值略高于 UVLO 导通阈值(最大绝对值为18.2V)、因为启动需要通过耗尽型 FET 来检测开关节点。  我们通常使用25V 至30V 作为最小电压。  话虽如此、UCC28780的运行设计用于更高的输入、例如85-265VAC 的交流输入、因此在此类低电压下的性能将受到限制。

     http://www.ti.com/product/UCC28780/toolssoftware 上 UCC28780页面上基于 GaN 和 Si FET 的 SIMPLIS 模型 均设计为在110VDC 至380VDC 的范围内运行。  当我以110VDC 运行基于 Si 的模型(www.ti.com/.../slum643)时、它会运行并按预期提供20V 输出。  我建议您重新下载 SIMPLIS 模型、以确保未更改会干扰您的仿真模型的其他参数。  请注意、默认电路将 UVLO 阈值设置为107VDC、如果您需要以较低的电压运行、我们建议您修改设计以支持所需的输入范围。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的反馈。

    我的设计与 TI 发布的设计略有不同、但我按照您的电子表格调整了所有值以满足我的要求。

    我还使用您建议的相同仿真文件。

    我观察到的实际上是一个启动问题。

    该装置不会启动@Vin 低于~130-135V。

    但是、如果以 Vin=140V 启动、然后 Vin 变为100V、它将按预期进行调节。

    到目前为止、我唯一发现的是 VCST 在第一个 PWM 活动时下降、这也许是导致运行终止的原因。

    目前、我还不完全了解该 IC 中内置的所有保护功能。

    您能告诉我我应该观察到哪些信号吗?

    我运行的电路由 IC 生成 VDD、而不是 PRI 偏置 KICK 电路生成 VDD。

      

    谢谢、

    多明各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多明各

    TI.com 上的 UCC28780 Excel 计算器工具中发现了一些错误。  我们即将使用固定版本对其进行更新、我们预计将在下周内上传。  在 TI.com 上提供更正后的工具后、我将回复此主题、并提供该工具的链接。

    UCC28780具有多种故障保护功能、可能会阻止其正常启动。   数据表的第7.4.10节(第30页)对其进行了概述。  我们建议您查看数据表、以查看这些故障响应中是否有任何一个导致您的仿真模型无法运行。  除了数据表、我们目前正在创建应用手册、以帮助解释如何使用 UCC28780调试设计以启动。  我随附了一个指南、您可以使用该指南来帮助确定哪些因素会妨碍您的仿真正常启动。

    e2e.ti.com/.../3060.UCC28780-Debug-Guide.pdf

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多明各

    UCC28780 Excel 工具已更正、您识别的错误已解决。  更新的修订版 B 现在位于同一位置。  下面是一个直接链接。

    http://www.ti.com/lit/zip/sluc664

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供更新的电子表格。

    我认为与我报告的问题无关。

    Simplis 模型中存在一些问题、无法以低于~140V 的输入电压开始。

    电子表格中的新值不会影响低输入电压启动。

    我认为问题已经解决。

    谢谢、

    多明各