This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373能否与 UPoE PSE 配合使用?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23756, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812132/can-tps2373-work-with-upoe-pse

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS23756TPS2372

大家好、

我们的客户使用 UPoE PSE 注入器作为 TPS2373的源、但这无法正常工作。

此外、此 UPoE 注入器可与 TPS23756良好配合使用。

1.对于 UPoE 供电、TPS2373应作为4类 PD 工作、我说得对吗?

2. TI 建议我研究哪些方面?

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.、

    您或您的客户是否已经查看了我们有关此主题的可用配套资料?

    E2E 常见问题解答:   

    培训视频:   

    如果您有任何疑问或疑问、请告知我。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持和推广、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1.是的、本培训提到"需要将 BT 的 PD 一级电阻器配置为4级"、这意味着只需确保 TPS2373的 CLSA 为63.4Ohm、CLSB 无关?

    我们尝试将 CLSA 和 CLSB 调制为63.4Ohm、这是可行的。 这是唯一的方法吗?

    3.客户使用 ST 的 BT 解决方案进行 UPoE 测试,无需任何修改即可工作,TI 是否有任何理想选择?

    或任何其他使 TPS2373在不修改 CLSA/CLSB 的情况下与 UPoE 配合工作的方法?

    非常感谢您、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.、我的答案是内联的:

    1.是的、本培训提到"需要将 BT 的 PD 一级电阻器配置为4级"、这意味着只需确保 TPS2373的 CLSA 为63.4Ohm、CLSB 无关?   

    {回答: 是的、正确。  非标准 UPOE 开关的作用不会超过两个手指。 这使得 CLSB 不相关(可以是任何分级电阻或未组装)。 }

     

    我们尝试将 CLSA 和 CLSB 调制为63.4Ohm、这是可行的。 这是唯一的方法吗?

    {答案:对于 UPoE 应用、CLSB 可被卸载。  但是、 如果 PSE 是非标准型 HDBT (POH)、则 CLSA 和 CLSB 必须为63.4欧姆才能正常工作。}

    3.客户使用 ST 的 BT 解决方案进行 UPoE 测试,无需任何修改即可工作,TI 是否有任何理想选择?

    {答案:ST 数据表显示它是单一特征 PD。 它们可能正在执行 LLDP (而不是物理层分类),我们的 BT PD 也可以对 UPOE 执行这些操作。

    换句话说、ST 的解决方案是具有双桥的单 PD 接口、它唯一能够实现 UPOE 的方法是通过 LLDP、这是对软件和数据路径的一项巨大投资。  我们的解决方案更加灵活、因为它可以支持"强制"(物理层) UPOE (带2个 TPS2373)或 LLDP UPOE (1个 TPS2373)。}

    或任何其他使 TPS2373 在不修改 CLSA/CLSB 的情况下与 UPoE 配合工作的方法?

    {答案: 是。  客户可以实施 LLDP 方法-但这是一个相当重要的投资决策。}

     

    如果有任何其他问题、请告知我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    以下是此 PSE 注入器的数据表、请帮助检查其 PSE 类型:

    e2e.ti.com/.../PD_2D00_9501GR.pdf

    由于需要修改 TPS2373的 CLSB、然后可以接收功率、我是否可以预计注入器不是 UPoE?

    2.如果 ST 的 PD 未设置为 CLSA/CLSB 与4类相同、则该注入器不会是 POH、我对吗?

    3.从您之前的答案3中、您提到 ST 的解决方案是具有双桥的单 PD、但 TPS2373也是 单 PD 接口、对吗?

    很抱歉我没有得到区别。

    4.如果 ST 和 TI 的 PD 是相同的(单 PD 接口)、那么它们应该具有相同的性能、为什么 ST 可以接收功率、但 TI 需要修改?

    非常感谢!

    此致、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.、

    答案内联:

    以下是此 PSE 注入器的数据表、请帮助检查其 PSE 类型:

    PD-9501GR.pdf

    {答案: 他们声称它符合 IEEE 802.3at 2类标准、并且能够提供60W 的 PoH 电源。  PoH 是 Microchip 的旧不兼容的3类解决方案。  他们在批准 IEEE 802.3bt 标准之前发布了这些解决  方案、很可能无法通过3类标识的互操作性测试。  我希望客户要求 Microchip 为此终端设备提供 EA PoE 标识。}

    由于 需要 修改 TPS2373的 CLSB、然后可以接收功率、我是否可以预计注入器不是 UPoE?

    {答案: 正确-此 PSE 注入器不使用 UPoE。 据我所知、微芯片喷油器都没有...所有这些都是2019年发布之前的 POH/HDBaseT 实施方案。  展望未来、我怀疑 Microchip 将改用新标准。  如果遵循我们在视频培训中的指导、我们的 PD 解决方案可以与 PoH 注入器良好配合。}

     

    2.如果 ST 的 PD 未设置为 CLSA/CLSB 与4类相同、则该注入器不会是 POH、我对吗?

    {答案: 喷油器始终采用与 POH 喷油器相同的方式(而非 UPoE)。  无论连接什么、行为都不会改变。  也就是说、如果 ST PD 与 PSE 注入器通信、即它只能通过 CLS1/CLS2引脚(4/5)上的电阻器设置接受2类电源、则 PSE 不会发送4类电源。}

    3.从您之前的答案3中、您提到 ST 的解决方案是具有双桥的单 PD、 但 TPS2373 也是 单 PD 接口、对吗?

    很抱歉我没有得到区别。

    {答案: 你答对了。  他们的解决方案集成了双桥。}

    4.如果 ST 和 TI 的 PD 是相同的(单 PD 接口)、那么它们应该具有相同的性能、为什么 ST 可以接收功率、但 TI 需要修改?   {答案: 如果不深入了解基于 ST 的完整板、我无法准确 地指导您。  也许它利用数据路径进行通信(LLDP)?  我将通知 PD 应用工程师查看此主题、并在相关时提供进一步建议。}

     

    感谢您持续 的本地支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    关于您之前提到的"我将通知 PD 应用工程师查看此主题、并在相关时提供进一步建议"

    我是否可以知道这是任何进一步的更新? 非常感谢。

    此致、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    只能通过两种方法来实现 UPOE。 使用单一特征 PD 通过 LLDP、或使用双特征 PD 通过强制 UPOE。

    如果仅使用单个 TPS2372或 TPS2373、则 PD 必须使用 LLDP 来实现更高的功率。 PSE 仍应至少先开启1类电源、然后通过数据线协商更高的功率。  

    PD 仍然可以使用4类电阻器请求2类功率、但 PSE 仍不应分配更高的功率、除非经过协商。 UPOE 仍需要相互识别。

    您是否说喷油器根本没有打开至48V? 您能否在 PD 上发送 VDD-VSS (或 VDD-RTN)的波形?

    我怀疑这款喷油器的作用比 UPOE 要大、可能还会尝试其他非标准解决方案。

    无论采用哪种方式、您都应该尝试兼容.bt 标准、作为一种向前发展的方法、这将是更具互操作性的 PoE 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CT、自我们上次答复以来、已经将近1周了。

    如果我们在接下来的24小时内没有看到您的回复、我将关闭该主题。

    您可以通过简单的回复来重新打开它。  如果需要任何其他帮助、请告知我们。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、Darwin、

    感谢您的帮助、我的客户仍然没有提供波形、因此我将使用这个线程。

    此致、

    C.T.