This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:出现故障时 WDO 信号的相关问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815185/tps3850-q1-question-about-wdo-signal-when-fault-occurs

器件型号:TPS3850-Q1

您好!

发生故障时 WDO 信号是否不保持低电平? (现在是高电平低开关)

原理图如下所示。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    在此期间、您是否具有复位和感应的示波器捕获?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhinav、

    波形如下所示。

    数据表显示当 WDO 为低电平时、持续时间 tRST 为10ms。 这与我们的测量结果相同、但之后 WDO 保持在低电平(这是差异)。

    当我们有这种波形时、它是正确的吗?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    我仍然有点困惑:您是否意味着您希望 WDO 在故障再次发生后变为高电平?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhinav。

    否 数据表显示、在故障停止后 WDO 将设置为低电平、但之后我们的波形将保持为高电平。

    我们想知道这是否正确。

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请进行任何更新?

    这是一个紧急情况! 非常感谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、Andrew、

    在 tRST 之后 WDO 处于高阻抗状态、由于这被上拉至 Vdd、这应该保持一个缺省高电平状态。 这应该是正确的。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    原理图显示 SET0 =逻辑高电平、SET1 =逻辑高电平、CWD 通过电阻器拉高、CRST 通过电阻器拉高。 这意味着上限超时为11ms、复位延迟为10ms。 这在示波器捕获中正确显示。 我看不到任何问题。 如果有任何误解、请更正。 谢谢!