请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 问题:
使用 BQ34110EVM (仅加电、未连接负载)时、电池状态位7 (睡眠)为红色。 我测试电源消耗约为500uA。 但我在数据表中看到的电流大约为10uA。 是否需要进行任何设置?
2.当设置电源(反向12V/10mA)时、电源将限制为1.5V/10mA。那么是否有任何额外的电路来保护反向电压损坏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题:
使用 BQ34110EVM (仅加电、未连接负载)时、电池状态位7 (睡眠)为红色。 我测试电源消耗约为500uA。 但我在数据表中看到的电流大约为10uA。 是否需要进行任何设置?
2.当设置电源(反向12V/10mA)时、电源将限制为1.5V/10mA。那么是否有任何额外的电路来保护反向电压损坏?