This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110EVM-796

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815663/bq34110-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110

问题:

使用 BQ34110EVM (仅加电、未连接负载)时、电池状态位7 (睡眠)为红色。 我测试电源消耗约为500uA。 但我在数据表中看到的电流大约为10uA。 是否需要进行任何设置?

2.当设置电源(反向12V/10mA)时、电源将限制为1.5V/10mA。那么是否有任何额外的电路来保护反向电压损坏?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在扫描并让 i2c 总线进行通信、则功耗将很高。 如果在 Operation Config A 寄存器中复位了 SLEEP 位、我建议您启用该位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将睡眠引脚设置为红色和绿色、但演示板消耗始终为1mA、因此我不知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新校准电路板以消除偏移。 如果您使用通信和扫描寄存器、并且 i2c 引脚被拉高而不是悬空、则电流消耗将更高。