This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问有关充电器解决方案的建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814863/asking-for-the-recommendation-on-the-charger-solution

主题中讨论的其他器件:BQ25606BQ25601D

大家好、

客户正在寻找有关充电器解决方案的建议。

您是否会为充电器推荐合适的解决方案?

 

以下是充电器 IC 的高级要求。

 

支持锂聚合物电池、容量为1500至2000mAhr、额定电压为3.7V、充电切断为4.2V。  

2.充电电流高出1500mA (BC 1.2或 PD。)

提供主芯片(uC) USB 接口  

系统方框图

https://txn.box.com/s/7wrlxl990w7p6sojkddpsahnnabqip8j

 

感谢你的帮助。  

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 BQ25601D 和 BQ25606。 具有 USB 检测和 NVDC 电源路径管理功能的高达3A 的开关充电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Raheem、
    感谢您的快速回复。
    但是、客户不确定这两种型号是否仍可与客户主芯片的 USB 接口配合使用。 根据客户反馈、应如下图所示、使用开关来实现这一目的。 如果我没有赶上您的建议、请您详细解释一下。

    输入电压可固定为5V。
    我是否可以知道输入电压范围越宽、价格就越高?

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到图片。 它可能无法正确上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否解决了此问题? 我一段时间内没有听到您的声音、因此我将关闭此主题。 回复重新打开它。