请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25606、 BQ25601D大家好、
客户正在寻找有关充电器解决方案的建议。
您是否会为充电器推荐合适的解决方案?
以下是充电器 IC 的高级要求。
支持锂聚合物电池、容量为1500至2000mAhr、额定电压为3.7V、充电切断为4.2V。
2.充电电流高出1500mA (BC 1.2或 PD。)
提供主芯片(uC) USB 接口
系统方框图
https://txn.box.com/s/7wrlxl990w7p6sojkddpsahnnabqip8j
感谢你的帮助。
BR、
SHH