This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:此器件不能在潮湿的高温环境中工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815341/tps65100-this-device-doesn-t-work-in-a-hot-and-humid-environment

器件型号:TPS65100
主题中讨论的其他器件: TPS65140

尊敬的团队:

我的客户在烟雾探测器的控制器应用中使用此器件。 现在他们遇到了问题。 当 IC 处于 潮湿的高温环境中时、IC 不工作。 例如、当用手触摸 FB 引脚时、该引脚上的电压将超过正常电压范围、因此该 IC 不工作。

请帮助分析此问题吗?  

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在7月2日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我今天可以获得反馈吗? 此案例非常紧急、客户已选择更换解决方案。 我只想知道我们的器件是否确实存在此问题。 如果是、我们可以向客户推荐其他器件;如果不是、我们必须快速找到原因。 请帮帮我。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我们没有发现 TPS65100器件在环境温度为85°C 且结温为125°C 时工作时出现任何问题。

    您能否提供有关客户应用的更多信息:原理图/布局等

    此外、当您说器件在高温下不工作时、问题是什么? 输出是否会变得不稳定?

    以下哪种 VO 导轨有问题:VO1、VO2或 VO3? 有问题的电源轨上的负载电流是多少?

    您能否获取输出电压、输入电压和 SW 节点的示波器图?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    由于这个问题去年发生了、今年我只对客户负责、所以我不做波形、客户也不是。 我仍然想解决这个问题、因为这样、客户将对我们的器件更有信心。

    由于没有高温设备、因此只进行湿度测试。 当它们为器件提供更高的湿度时、它不起作用。

    此外、当客户用手触摸 FB 引脚时、器件无法正常工作(可能他的数字比较甜美、因为我负责此客户的同事在用手触摸此引脚之前、器件仍然工作。) 当它们再次打开该器件时、它会再次工作。 因此、该器件仍然可以工作、但我们不知道为什么它在加固 FB 引脚时停止工作。

    谢谢、此致、

    雪利

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    遗憾的是、这不足以让我调试问题。

    反馈引脚是一个高阻抗节点、触摸它可能会引入足够的电压来干扰器件功能。

    导致器件发生故障的绝对或相对湿度是多少? 您能否共享原理图以便我可以审阅以确保没有任何问题?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    很抱歉、由于这种情况、时间很长。 我没有关于它的更多信息。 我将要求客户进行故障演示、然后再次进行测试。 现在、客户已经拥有分立式解决方案并已完成测试、同时他们还希望找到另一个集成解决方案。 那么、您能否推荐使用另一个器件来替代 TPS65100?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    与 TPS65100类似的其他器件是 TPS65140/141/145。

    请在网上查看他们的数据表。

    此致、

    辽卡特