This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:输出电容器和 CSS

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814657/lm2679-output-capacitor-and-css

器件型号:LM2679
主题中讨论的其他器件:LM2671

大家好、

我对输出端和软启动引脚处的电容器有两个问题。

输出电容器

  我们能否仅使用陶瓷电容器、而不使用大 ESR 电容器作为输出电容器?

  该器件是电压模式稳压器。 在典型应用电路中、只有一个用于输出电容器的钽电容器。

 因此、我正在考虑是否需要与陶瓷电容器并联的更高 ESR 电容器。  

2.软启动电容

  数据表中提到 CSS 需要避免介于0.033uF 至1uF 之间。 我们为什么需要避免使用该电容器值?  是否可能超过1uF?

>>在启动过程中负载较大或输入电压较低的情况下,此影响最小化。 µF µF、应避免使用0.033 μ F 至1 μ F 之间的软启动电容器。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此器件、您应该使用钽或铝。 电解电容器来为您提供一些 ESR。

    您也可以与较小值的陶瓷电容器并联。  我将使用负载瞬态测试最终设计

    以确保稳定性。

    软启动电容器应保持在数据表中给出的值范围内。  现象

    数据表中提到的是器件架构的结果、我们无法提供详细信息

    更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢你的答复。

    如上所述,CSS 的范围应为0.033u~1uF。

    但是(这可能是我的误解。) 在 µF 表中、该值被 µF 为"特别是、应避免使用0.033 μ F 至1 μ F 之间的软启动电容器"。

    因此、这意味着我们不使用0.033u~1uF 范围内的电容器。 是这样吗? 或者我们应该在这范围内设置 CSS?

    LM2671也有相同的解释。 这是相同的行为吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。  是的、您回答正确。 您可以避免在该范围内使用 CSS。

    LM2671属于同一系列、因此也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢你。 我知道。 但如果是的话,我想再问一个问题。

    为什么 CSS 具有这样的范围? 如果 CSS 避免在0.033u~1uF 之间使用、我们可以将其设置为大于1uF 吗?  

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用大于1uF 的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。