主题中讨论的其他器件:LM2671
大家好、
我对输出端和软启动引脚处的电容器有两个问题。
输出电容器
我们能否仅使用陶瓷电容器、而不使用大 ESR 电容器作为输出电容器?
该器件是电压模式稳压器。 在典型应用电路中、只有一个用于输出电容器的钽电容器。
因此、我正在考虑是否需要与陶瓷电容器并联的更高 ESR 电容器。
2.软启动电容
数据表中提到 CSS 需要避免介于0.033uF 至1uF 之间。 我们为什么需要避免使用该电容器值? 是否可能超过1uF?
>>在启动过程中负载较大或输入电压较低的情况下,此影响最小化。 µF µF、应避免使用0.033 μ F 至1 μ F 之间的软启动电容器。
此致、
本志本