This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:计算散热器热阻

Guru**** 2595640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809966/lm338-calculation-of-heat-sink-thermal-resistance

器件型号:LM338

你(们)好

我们正在考虑使用 LM338 (TO-220)的散热器。

我们使用以下公式。

Vin = 12V
VOUT=4.5V
IO=0.7V
TA=60C
TJ=125C

Iq = 3mA 作为最大值(根据图9)

PD =(Vin - Vout)* Iout +(Vin * IQ)= 5.28W

TJ = Ta +(Rjc + RCS + Rsa)* PD -> (Rcs + Rsa)=(Tj-Ta)/PD - Rjc = 12.3 - 15.7 =负值?

请告诉我如何正确计算散热器热阻?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    在计算中、使用的 RJC 数来自数据表中提供的热指标。  但是、对于方程中的术语(Tj - Ta)/PD、该术语实际上被定义为 RJA、而这个 RJA 为22.9。  

    RJA 和 RJC 数是通过仿真从相同的热建模生成的。 它们的价值只有在与定义的模型一起使用时才有意义。

    明白了吗?

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我注意到 Rjc nad Rjc (top)的用途不同。

    实际上、旧数据表版本中显示的 RJC 提供4C/W

    我想如果我们想按我所示的方式进行计算、应该使用旧封装模型进行计算、因此我们必须选择旧的 RJC。

    我的理解是否正确?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    您可以使用自己的方法进行计算、但需要使用 RJA 计算 Tj 数。  

    TJ = Ta +(12V - 4.5V) x 0.7A x 22.9C/W = 60 + 120 = 180C

    此器件的最高建议温度为125C。 由于热模型是仿真的、因此器件的条件需要处于建议的最大温度范围内、以便使这些热数值有意义。

    要回答您的问题、您能否向我分享您提到的旧数据表? 我可以进行一些调查、以了解该数字为何发生了变化。

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    感谢你的答复。

    作为主要要求、我们需要计算 RCS。

    我假设具有以下热指标的公式。

    RJA = RJC + RCS + RSA

    RJC:连接到外壳
    RCS:散热器外壳
    RSA:散热器到环境性能

    第7页方程式(6)  
    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    我们可以在网站上参考 National Semiconductor 的旧数据表。

    http://doc.chipfind.ru/html/nsc/lm338t.html

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    感谢您提供旧的数据表以供参考。 请给我一些时间来调查此问题、我将在1-2个工作日内回复您。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    正如您提到的、RJA = Rjc + RCS + RSA

    RJC:连接到外壳
    RCS:散热器外壳
    RSA:散热器到环境性能

    RJA = 22.9、RJC (顶部) = 15.7;热阻 RCS 包括两个部分、一个是 RJC (底部)、大约为0.7 (在最新数据表中)或1 (在旧数据表中)。 RJC (底部)是 RC 的一部分;另一个术语是焊接或安装化合物的热阻。 不过、RSA 是电路板上散热器的电阻。 为了计算 RSA、您需要实际测量准确保持 IC 的 PCB 温度、然后使用此公式获取 RSA。

    明白了吗?

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    感谢你的答复。

    >热阻 RCS 包括两个部分,一个是 RJC (底部),大约为0.7 (在最新的数据表中)或1 (在旧的数据表中)。 >RJC (底部)是 RC 的一部分;另一个术语是焊接或安装化合物的热阻。  

    例如、  

    TJ = Ta +(Rjc + RCS + Rsa)* PD -> Rsa =(Tj-Ta)/PD - RjC - RRC

    是否无法从数据表中读取值 RJC 和 RCS?

    贝斯特雷加兹

    在这种情况下、我们无法从数据表中引用什么是 RJC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:  

    很抱歉、您的回答很晚、请回答您有关 RCS 的问题。 RCS = Rjc (底部)+ RSA。 此处的 RSA 与 IC 底部与 PCB 之间焊接或安装化合物的热阻有关。 由于使用的厚度和材料不同、因此会有所不同。 但是、数据表中不提供此信息、因为它在每个应用中都会发生变化。  

    此致、  
    Jason