This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:电流调节引脚电压

Guru**** 2536910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814617/lm2679-current-adjust-pin-voltage

器件型号:LM2679

大家好、

电流调节引脚的最大额定电压是多少?

我知道该引脚的工作电压为1.2V (典型值)。 但是、数据表中没有最大电压额定值的定义。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此引脚上不应强制施加外部电压、因此没有最小和最大电压额定值。

    但是、在我看来、可以肯定地说、最小额定电压为-0.1V、最大额定电压为+6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。