This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:TPS54561最小压降电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814108/tps54561-tps54561-minimum-drop-out-voltage

器件型号:TPS54561

您好!

I 使用 TPS54561将+28V/12V 转换为10V。 该转换器必须同时支持28V 和12V、以提供10V 的输出。 在降压转换器输入之前、我有一个用于反极性保护和分立式 EMI 滤波器的 MOSFET。

1) 1)在降压转换器输入之前、我的压降为0.47V。 因此、降压转换器的输入电压约为11.5V

2) 2)根据数据表、最小可控吨数为135ns。 数据表中未给出关断时间、因此我用135ns 作为关断时间来计算占空比

工作频率- 500KHz

TOFF 时间- 135ns

总时间- 1/500kHz = 2us

吨时间- 2us - 135ns = 1.865us

占空比= ton/(ton+toff)= 1.865us/(1.865us+135ns)= 0.9325

因此、TPS54561转换器的最大占空比为0.9325

3)满足我的要求 Vin = 11.5V、Vout = 10V、负载为2A

占空比= 10/11.5 = 0.8695

因此、计算出的占空比大于转换器的最大占空比

请确认上述计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TON-MIN 不是用于此计算的正确规格。

    您需要使用 TOFF - min  但是、该器件未指定该数字。

    相反、该器件的占空比可能接近100%。  产品说明书建议

    最大占空比使用值0.9。   

    如果值为0.9、您可以使用随附的电子表格计算最小值

    输入电压。  这将取决于电感器和 MOSFET 的电阻。

    另请参阅数据表的第7.3.4节、并使用此处的公式测试您的设计。

    e2e.ti.com/.../Drop_5F00_out_5F00_calc_5F00_revA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。