This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5430:功率耗散值变化

Guru**** 2810705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814322/webench-tools-tps5430-power-dissipation-value-variation

器件型号:TPS5430

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

男士、

在我的设计中、我经常使用 TPS5430、这一过程非常成功。

对于一个频谱应用、我想提高高环境温度(55°C)下的性能、所以我想详细了解一下功率耗散计算。

下面、与从 WEBENCH 中提取的数据相比、我通过使用数据表中给出的公式进行计算得出的结果。

DS 公式:(Iout²x RDS (on) xVout/Vin)+(VinxIoutx0.01)+(Vinx0.01)

差异非常重要。 我必须使用哪一个?

感谢您的回答。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我会使用较大的损失价值来保守。

    当然、最好的方法是在您尝试优化时在工作台上进行测试。

    计算结果和 Webench 都只是近似值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、没错、但估算的损耗可能会因一到二的比率而异...

    当您查看这些曲线时、如预期的那样、它们是 Ax²+Bx+C 的形式

    但对于 WEBENCH 的曲线、"B"项显然是负的!!! (请参阅下面的)。 有什么错误吗?

    "B"项对应于开关损耗。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定 Webench 是如何计算曲线的。

    我将把这个帖子移至 Webench 论坛、他们应该能够为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabien、

    数据表中给出的“总损耗”表达式是考虑平均电流的近似表达式。 但在 Webench 中,我们使用“均方根电流”。

    我们在内部验证了开关损耗计算。开关损耗产生正值。 Ax²+Bx+C 是曲线的性质、"B"

    实际上并不表示开关损耗。

    谢谢、此致、

    Umayal   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但差异不是由于使用了平均值而不是 rms 值、因为 TPS 是在 CCM 模式下、平均值和 rms 值非常相似。

    当然、开关损耗是正的、即使我们希望它们是负的。

    从数据表中提取公式 Ax²+ Bx + C (请参阅下文)、其中 x 等于输出电流。

     

    从 WEBENCH 中提取的3条曲线在它们中间交叉、因此这证明其中一条项是负的。

    WEBENCH 是一款非常有用的工具、但它必须更加准确。 结果应与数据表匹配。

    对热管理的影响非常重要、最高温度超过了限制...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabien、

     

    对拖延答复表示歉意。

    数据表方程式只是一个估计值、正如我在上一篇文章中所建议的、Webench 使用精确的模型来计算损耗、同时考虑到其他因素  

    参数、例如"RDSon"与.r.t 结温的变化。 由于"RDSon"取决于结温、因此不同的 Iout 会产生不同的 IC

    结温,进而导致“Rdson”的变化。 因此、从 Webench 获得的 IC PD 最终曲线不仅是 Iout 的函数、而且是

    取决于"RDSon"。 在这方面、IC PD 曲线形式的"术语 B"不一定代表

    开关损耗、而获得的曲线表示整个 IC 功率耗散。

    WEBENCH 效率曲线与数据表曲线非常一致。 请在下面查找快照 FYR。

     


    但是、我们建议您在继续进行最终应用之前验证电路板上的功率损耗/热性能。

     

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    感谢您提供的所有这些信息、非常清楚。

    使用 WEBENCH 损耗对我们来说很好、但正如您所写的那样、我们将在实验和虚拟热测试结束时做出决定。

    此致

    Fabien